This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:OE 引脚设置

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/843328/txs0108e-oe-pin-setting

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

 在 TXS0108E 数据表中、OE 引脚通过电阻器永久下拉至接地。 这是否适用于器件上电后的正常运行?

根据我的理解(通过阅读数据表)、在正常运行期间、OE 引脚应该为高电平。 因此、上电后、OE 引脚应从外部上拉、或者不应上拉。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚还连接到控制器、可强制其处于高电平:

    这样做是为了确保在系统上电时禁用 TXS。

    如果您不关心加电期间的随机 I/O 状态、则可以将 OE 直接连接到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、谢谢!

    我创建了原理图、如下所示。 OE 连接到微控制器的 GPIO 引脚。 加电期间、GPIO 将处于输入模式、因此电阻器将 OE 拉至低电平。 上电后、微控制器将接管 OE 控制。 如果控制器希望启用此接口、则应将 GPIO 驱动为高电平。

    这是适合此应用的出色器件。 它应该被用于所有将被连接至 TI 的"USB2ANY"适配器的电路板;此适配器启用一个外部 USB 至 SPI/I2C 通信。 请确认以下原理图是否正确。 根据数据表、我假设 A 侧的 I2C 不需要上拉 Rs。

    此致

    李文    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXS 具有内部上拉电阻、因此除非您需要更强的上拉电阻、否则不需要外部上拉电阻。

    请注意 VCCA < VCCB、因此您的外部器件需要具有更高的 Vcc。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    VCCB 的标称值(来自 USB2ANY)为3.3V。 我的本地数字电源也是3.3V (Norminal)。 如果 VCCB 略低于 VCCA、例如 VCCB = 3.25V、VCCA = 3.3V、该怎么办?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《双向转换器的 VCCA 和 VCCB 偏置要求》(SCEA060)指出:

    TXS 和 TXB 型转换器要求 VCCA 小于或等于 VCCB。 这是由一个内部保护二极管引起的、当 VCCA 上的电压超过 VCCB 上的电压时、该二极管可能会被正向偏置。 […] VCCB 固定为2.5V、VCCA 从2.5V 扫描到3.5V:

    如图4…所示 当 VCCA 上的电压比 VCCB 上的电压高约0.6V 时、二极管开始导通、并且随着 VCCA 的增加、ICCA 电流开始急剧增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有人的帮助!