This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4060B-MIL:CD4060BF3A 和 CD4060BF 器件型号之间的差异

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842903/cd4060b-mil-difference-between-cd4060bf3a-and-cd4060bf-part-numbers

器件型号:CD4060B-MIL

大家好、

我们的客户想知道 CD4060BF3A 和 CD4060BF 之间的区别。  
数据表中的唯一信息是有关 F3A 的封装信息、 而 CD4060BF 中没有任何信息。
价格不同(CD4060BF 的成本高于 CD4060BF3A)。

请告诉我所有可能的差异。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Harris 逻辑器件、"3A"表示 MIL-PRF-38535认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    您还可以从航天与国防发布页面查看此文档。

    或直接链接:

    www.ti.com/.../SBOA142

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水