This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:正常通信

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/843382/txs0104e-normal-communication

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

您好:

我使用的是 TI 的电平转换芯片、操作有一些问题、请帮助回答、谢谢。

我的应用:

模块 UART 通过 TXS0104E 至 TXS0108E、通过串行端口转换芯片连接至 PC

问题:

在测试中、有时通信正常、有时会出现乱码

我想问一下、在两级转换芯片中间、如何确保正常通信、同时也请提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示您的电路原理图、如果可能、还应展示三个信号的示波器布线。