This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要逻辑门解决方案

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97, SN74AUP1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/843343/need-logic-gate-solution

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G97、 SN74AUP1G97

您能否帮助检查 我们是否有具有 以下真值表的逻辑门解决方案(3.3V VDD):

它应该具有小封装。

 

IN_A    IN_b     OUT_A  OUT_B

0           0           0 0           0

0           1           0           1

1           0           1           0

1           1           0           0

 

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUT_A 是 B 输入反相的与门。
    OUT_B 是 A 输入反相的与门。

    这可以通过 SN74LVC1G97/SN74AUP1G97来实现(请参阅数据表中的图6)。