This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:dears,SN74LVC8T245,输出 A-B 3.3V 至5V,B 侧5V 电源接通时输出一个5us 方波,无输入,如果有任何问题? 如何消除它、SCH 和方形、如下所示

Guru**** 2812395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/841829/sn74lvc8t245-dears-the-sn74lvc8t245-output-a--b-3-3v-to-5v-output-one-5us-square-wave-when-b-side-5v-power-on-without-input-if-there-any-wrong-how-to-eliminate-it-the-sch-and-square-as-below

器件型号:SN74LVC8T245

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个波是哪个信号?

    OE 的价值是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    感谢您的帮助,

    OE 引脚为高电平、5V。

    波形:红色是输出引脚 B5,绿色是输出引脚 B6,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色通道是什么?

    如何控制使能信号? 您能否显示 ENABLE 和 VCCB 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1为 B5;通道2为 VCCB;通道3为使能;通道4为 VCCA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    方向控制电平转换器的架构可能会导致器件在加电期间出现毛刺脉冲。 它与控制电路的供电方式和时间有关。 方向电路将某个端口切换到输出会导致该脉冲。

    您是否能够在 VCCB 之前为 VCCA 侧供电?