This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVTH16245:关于输入信号频率。

Guru**** 2612335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/841839/sn74alvth16245-about-a-input-signal-frequency

器件型号:SN74ALVTH16245
主题中讨论的其他器件:SN74ALVTH16601

你(们)好。

我想知道它可以输入多少信号频率。

我可以参阅数据表中的"输入转换上升或下降速率"吗?

∆t/∆v = 10ns/V

输入= 5V

10 (ns/V)/5 (V)= 2 (ns)

f (Hz)= 1 /(2 (ns)* 2)= 0.25 * 10^9 = 25MHz

正确吗?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我建议遵循以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/742805?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    输入转换率与器件的最大工作频率无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦。

    感谢你的答复。

    我知道我可以引用相同的逻辑系列。

    当我参考的是 ALVTH16601'时,频率为150MHz。

    但是 ,以下内容意味着什么?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我会始终按照数据表的说明进行操作。 25MHz 不准确、并且基于特定情况。 我们目前正在更新这些参数以提供更有用的数据。