This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:A 侧电压

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/839617/lsf0108-q1-the-a-side-voltage

器件型号:LSF0108-Q1

大家好、

A 侧高电平电压高于 Vref_A

数据表图也似乎高于1.8V。

请告诉我原因。

如果无法避免这种情况、电压范围是多少?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki 您好、

    您参考的信号是器件的输入、因此它可能略高于1.8V。电压会高多少? 您是否将其上拉至不同的电源?

    我建议观看下面有关 LSF 系列操作的培训视频:

    https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family?cu=1134826

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    感谢您的支持。

    我将解释更多详细信息。

    我想通过电子邮件或私人邮件直接交谈。

    我要申请友谊,你能回答吗?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    我向您发送了一份友谊请求。

    请确认。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki 您好、

    请使用我的电子邮件:D-Hubbard (at) ti (dot) com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    我直接向您发送了一封电子邮件。

    您收到了吗?

    如果您尚未收到、请通过 E2E 与我联系。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    我将关闭此帖子并锁定、因为我们已经通过电子邮件进行了沟通。 谢谢!