This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:输出尖峰问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/839824/sn74lvc2t45-output-spike-issue

器件型号:SN74LVC2T45

大家好、团队、

在这方面请求您的帮助。我们的客户遇到 了 SN74LVC2T45输出问题。 该器件用于将 3.3V 至5V 电平的信号转换。 但是、输出尖峰会在加电时出现。

随附的是波形和附加信息。

他确认他们遵循了数据表中给出的正确电源和上电顺序建议。

我们非常感谢您的帮助。

此致、

Jejomar

e2e.ti.com/.../SN74LVC2T45-spike-issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我还能在该示波器屏幕截图中探测输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    非常感谢您对此进行了研究。 这是另一个包含输入的波形。

    通道1:3.3V 电源
    通道2:5V 电源
    通道3: SN74LVC2T45输入
    通道4: SN74LVC2T45输出


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    感谢您提供额外的示波器屏幕截图。 由于这些转换器的架构、它们在上电期间可能会产生干扰。 这是否会导致下游器件出现任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    遗憾的是、某些分立式输出端出现尖峰是不可接受的。

    此致、

    Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    我还会尝试向输出添加弱下拉电阻(10千欧姆确实如此)。 在上电期间将输入和输出保持在一个已定义的状态也许有助于解决这个毛刺脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我在输入和输出上都放置了下拉电阻器。

    我发送的波形通过输入和输出上的1.6K 下拉来捕捉。 提交的波形中的文本显示了这一点。

    谢谢、

    Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    不幸的是、这是我消除干扰的最佳建议。 正如我之前说过的、这种干扰是由于方向控制转换器的架构而固有的。 我们的 AXC 系列是专为在加电期间无干扰而设计的新系列、但其工作电压仅高达3.6V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、 Jejomar

    明白了…

    遗憾的是、我必须更改设计并重新设计电路板、这会给公司带来很大的成本来重新设计电路板;更不用说实现里程碑的时间表了。  

    我希望 TI 在数据表中添加注释、并警告用户芯片可能会有这个潜在问题。

    感谢您的支持。

    Mohammad