This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G04:是否有任何可支持12V 电压的双路反相器门?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842863/sn74lvc2g04-is-there-any-dual-inverter-gate-which-can-support-12v

器件型号:SN74LVC2G04

您能否帮助检查任何 可支持12V Vcc 的双路逆变器栅极? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我们不会有一个能够在12V 电压下运行的双通道器件。 高于7V 的任何电压都必须由我们的 CD4K 系列处理、该系列没有任何双通道器件。