This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:数据表说明

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4541B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842639/cd4541b-datasheet-clarification

器件型号:CD4541B

大家好、  

我的客户想知道 CD4541B 的数据表在转换时间参数的第4页是否有错误? 由于此参数在表中有两个 tTHL (下图)。

期待您的意见。

此致、
-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这显然是一个错误。 它已在原始数据表中找到。

    我怀疑低侧驱动器更强、但我想到目前为止、找出 TTHL 和 tTLH 的唯一方法是采用一个芯片来测量它。

    e2e.ti.com/.../CD4541B-Harris.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。


    您能否在此器件上提供正确的信息? 哪个适用于  TTHL ?哪个是 tTLH?

    很抱歉、我手头没有组件。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我认为可以肯定地说、两者的底部是 TTLH。 低侧驱动器越强、意味着高电平到低电平的转换速度越快。 我还仔细检查了 Harris 设计的其他类似部件以确认。 在最坏的情况下、如果您无法测试、则可以为两个转换使用较大的值规格、以确保安全。 您的负载也会影响这些数字。