This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:用于 SPI 接口的更好电平转换器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXB0104, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842682/txs0104e-better-level-translator-for-spi-interface

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXB0104、 SN74AXC4T774

您好!

您能不能建议使用更适合 SPI 接口的电平转换器。 电压转换范围为1.8V 至3.3V。

TXS0104E 更好或 TXB0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看情况而定。 如果布线较短且没有上拉/下拉电阻器、则可以使用 TXB。 如果速度和负载电容不是太大、并且集成的上拉电阻器也可以、则可以使用 TXS。

    通常、SPI 的最佳解决方案是具有适当缓冲器的转换器、即 SN74AXC4T774。