This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A-EP:Vcc 斜升期间的 Y1输出电平

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842179/sn74lvc541a-ep-y1-output-level-during-vcc-ramp-up

器件型号:SN74LVC541A-EP

您好!

 

我的客户计划按如下方式使用 SN74HC14-EP 和 SN74LVC541A-EP。

SN74AHC15-EP 输入和 SN74LVC541A-EP A1均保持低电平。

SN74HC14-EP 和 SN74LVC541A-EP 的 VCC 线性缓慢上升、从0V 获取3.3V 电压需要2分钟。

在这种情况下、SN74LVC541A-EP Y1保持低电平、还是在 Vcc 斜坡期间可能处于高电平?

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我的客户计划按 如下方式使用 SN74HC14-EP 和 SN74LVC541A-EP。

    SN74AHC15-EP 输入和 SN74LVC541A-EP A1均保持低电平。

    SN74HC14-EPSN74LVC541A-EP 的 VCC 线性缓慢上升、从0V 获取3.3V 电压需要2分钟。

    在这种情况下、SN74LVC541A-EP Y1保持低电平、还是在 Vcc 斜坡期间可能处于高电平?

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '14逆变器没有 OE 引脚、因此其输出可以在电源电压仍低于2V 时随机切换。因此、'541输出有可能在此时启用。

    为了确保 OE 引脚在 VCC 斜升时保持高电平、请 使用弱上拉电阻将其连接到 VCC、并强制逆变器稍后上电(例如、如果有 GPIO、则通过 GPIO 为其供电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    Kazuhiko、

    克莱明回答是合适的。

    您可能还需要在 Y1输出上使用弱下拉电阻、以确保 Y1在三态时不会向上浮动。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水