This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:是否可以使用 SN74LVC1G126实现5V 输入?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842482/sn74lvc1g126-possible-to-have-5v-input-with-sn74lvc1g126

器件型号:SN74LVC1G126

你好!

描述中说:"这是一个单缓冲器、设计用于1.65V 至3.6V Vcc 工作电压。"

但在该规格中、您说 VCC 最大为5.5V、您提到的是 VIH 和 VIL、VCC 为4.5V 至5.5V

那么、什么是正确的?

这是一个客户问题。

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    '这是一个单路缓冲器、专为1.65V 至3.6V Vcc 工作电压设计。' 这是为了通告此部件可在如此低的电压下运行。

    请始终参考建议的运行条件表、以了解器件的运行位置。 VCC 工作电压范围为1.65V 至5.5V。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    感谢您提请我们注意这一拼写错误、我将确保对其进行标记、以便将来可以修复。 如果您再次遇到类似的问题、请务必查看规格表中的内容。