This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC138A:如果信号上有5V 输入电压、MTBF 是否会增加

Guru**** 2979790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842326/sn74lvc138a-is-mtbf-increasing-if-you-have-5v-in-on-the-signals

器件型号:SN74LVC138A

您好!  

我的客户正在使用 SN74LVC138ADR、 SN74LVC2G157DCTR 和 SN74LVC1G14DBVR。 Vcc 为3.3V。 现在、器件将具有5V 信号、他们想知道这是否会增加/降低器件的 MTBF 数值?

谢谢

Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    不应该这样做、因为输入具有过压容限、并且可以毫无问题地接受5V 电压。