This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774应用问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842206/sn74avc4t774-sn74avc4t774-application-problems

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

您好:

请帮助确认 VCCA 和 VCCB 的端子是否与 IO 完全隔离、以及 OE 端子的控制是否可以隔离。

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果至少一个电源(VCCA 或 VCCB)接地、则所有 I/O 都具有高阻抗。

    OE 引脚是 CMOS 输入、因此始终具有高阻抗。

    (这是"完全隔离"的意思吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    Clemens 是否能够回答您的问题? 我也不太确定完全隔离意味着什么。 此外、我建议使用 SN74AXC4T774、这是一种全新的更好的引脚对引脚替代方案。