This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:HDMI 电平位移、所需的最大数据速率为1Gbps。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842014/sn74avc2t45-hdmi-level-shift-require-max-data-rates-is-1gbps

器件型号:SN74AVC2T45

您好!

   我有一个 HDMI 输出、 电平 为1.8V、接收器电平为3.3V、我需要电平位移来连接它们。

   数据速率约为1Gbps、我无法从 TI 网站找到合适的器件。 SN74AVC2T45的最大数据速率为500Mbps。

   请帮助向我推荐一个部件。 也许您还有另一个解决方案适合我。

谢谢。

柠檬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lemon、

    我们没有能够以1Gbps 运行的器件。 我将把这个话题转到我们的高速信号调节团队、看看他们是否可以提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、HDMI (TMDS)信号使用电流模式逻辑。

    1.8V 输出的电气特性是什么? 是什么器件生成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仅在寻找 HDMI 控制总线或 TMDS 总线的电平位移?

    谢谢

    David