This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TPD 超出数据表中的规格

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/841742/txb0108-tpd-is-beyond-the-specification-in-the-datasheet

器件型号:TXB0108

您好!

我测试了 TXB0108、发现 tpd 大于4ns。 请将参数作为附件参考。 您能告诉我、如果所有芯片都在工厂进行了测试吗?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值在负载恰好为15pF 时得到保证(请参阅第7节)。 您的电路中存在什么负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    正如 Clemens 所述、这是15pF 负载的数据。 您的负载可能大于该负载、从而导致更长的 TPD 时间。