This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16245A:关于输入信号频率。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/841841/sn74lvt16245a-about-a-input-signal-frequency

器件型号:SN74LVT16245A

你(们)好。

我想知道它可以输入多少信号频率。

我可以参阅数据表中的"输入转换上升或下降速率"吗?

∆t/∆v = 10ns/V

输入= 5V

10 (ns/V)/5 (V)= 2 (ns)

f (Hz)= 1 /(2 (ns)* 2)= 0.25 * 10^9 = 25MHz

正确吗?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上升/下降速率描述了在信号边沿从0V 到5V 或从5V 到0V 的电压变化速度。 这个限值是最小的、也就是说、输入信号转换必须至少是这么快。 该值与边沿之间的时间完全无关、因此您无法用频率来描述它。

    数字输入必须具有低电压或高电压才能有效。 该限制可防止电压处于无效范围太长;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?