This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G02:SN74LVC1G02的典型 ICC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G02, SN74AUP1G02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/841813/sn74lvc1g02-typical-icc-of-sn74lvc1g02

器件型号:SN74LVC1G02
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G02

大家好、

我的客户询问有关 SN74LVC1G02的问题,他们需要此器件支持低功耗,ICC 约为1uA。

25°C 时的 SN74LCV1G02典型电流(ICC)是否能够支持1uA? 如果不是,该设备的典型 ICC 是什么?

请在此方面提供帮助,请提前感谢您,并期待您的反馈!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 电流大约为0.1 μ A、但不能保证。

    在3.3V 或更低电压下、如果低功耗很重要、请改用 SN74AUP1G02。