This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS624:晶体连接方法和内部电路

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840501/sn74ls624-crystal-connection-method-and-internal-circuit

器件型号:SN74LS624

将晶体振荡器连接到 SN74LS624的 CX1和 CX2引脚的电路是什么?

(1)在 CX1和 CX2引脚和 GND 之间连接电容器(30pF)以稳定振荡是否存在任何问题? 使用 Vcc = OSCVcc = RNG = FREQ CONT = DC5V (固定)。 晶体为8MHz、内部电阻为16pF。
(2)这是不能建议使用(1)中的电容器连接的问题。 存在一个问题、即振荡裕度和负电阻将低于制造商建议的值、并且无法启动振荡。 我想就这一点提出任何建议。
(3)请披露 SN74LS624的内部电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大家好、欢迎来到 E2E 论坛。 此器件属于 LS 系列、这是我们支持的最旧器件之一。 我不确定内部电路是否能帮助回答这个问题。 我认为连接您所示的30pF 电容器不应该出现问题、但我无法保证。 查找的最快方法是订购一些样片并测试器件。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、感谢您的回答。 由于测试的结果、它可以正常工作。