This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:SN74LVC14APW:输入端口保护电路

Guru**** 2534070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837242/sn74lvc14a-sn74lvc14apw-input-port-protection-circuit

器件型号:SN74LVC14A

您好!

对于 SN74LVC14APW 的输入端口保护电路(如果有)、我有一些问题。

该 IC 应用于按钮 去抖电路。

现象:   PIN1的 IC 输入端口损坏。 IC 损坏后、执行以下测试。

              300Ω)。引脚1和引脚7(GND)的电阻值低阻抗(约为 Ω

             使用 万用表的二极管齿轮测试时、引脚1和引脚7的电压值约为0.3V。

问题:  

Q1:哪种情况会导致引脚损坏。  

如果我想重新出现损坏情况、如何操作?

Q2: 我们是否可以使用 SN74LVC14APW 输入端口的等效电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说出什么情况会导致引脚损坏。 该器件具有 CMOS 输入。 输入应具有高阻抗。

    GND 和输入引脚之间有一个钳位二极管。 因此、从 GND 到输入应该有一个二极管压降。

    该主题介绍 CMOS 输入上的慢速信号。 但是、您使用的是施密特触发输入、因此慢速输入对您来说不是问题。

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    您能否提供去抖电路原理图? 以及输入和输出信号的示波器快照?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输入具有一个从 GND 到引脚的 ESD 保护二极管、用于应对负 ESD 事件;而对于正 ESD 事件、该引脚与 GND 之间的齐纳二极管等效。

       

    ESD 保护的设计目标是在使用自动化机械的 PCB 制造过程中实现什么;任何人可能触及的东西都需要更多的保护。 听起来就像 ESD 损坏一样。

    尝试在 GND 和引脚之间以及从引脚到 VCC 之间串联两个肖特基二极管(例如 BAT54S)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../to-TI.pptxDear Karan

     

    感谢您的回答。

    随附了相关的原理图。

     在实际应用中、Vin 优先于 Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gura,

    感谢您的回复。

    您能否提供内部等效逻辑电路图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难判断您的有限原理图是否有任何问题。 您的器件电源上是否有去耦电容器? 这种损坏发生的频率如何?

    您的5V 电源的电阻值是多少?  

    这是有关去抖开关电路的视频。

    这是等效的输入图。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan,ö m

    Thaks for your reply。(请您回复)

    >>您的5V 电源的电阻值是多少?  

    >>您的设备电源上是否有去耦电容器?

    答案是"低"。

    上拉电阻器的值 为1K。

    去耦电容器 的值 为470pF。

    我想问 一个  有关去耦电容器的问题。

    对于开关输入端口,通常有 多少去 耦电容值可供选择?

    可以给我一些建议吗?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过去耦电容器、我是指从 Vcc 到 GND 的电容器、非常靠近您的 IC。

    µF 建议使用0.1 μ F 旁路电容器。 您可以查看数据表的电源建议部分。

    第二、请观看我在上次回复中提供的去抖视频。 我相信您的1k Ω 和470pF RC 组合不足以对您的开关进行去抖。 我建议使用10kOhm 和1uF 电容器来实现它。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan,ö m

    正如您在我们的电路中所说、旁路电容器实际上是0.1uf。

    感谢您对 RC 组合的建议。

    但在 MCU 端、有一 个软件去抖处理。 因此、我认为足以对开关进行去抖。

    现在、我的问题是 、输入端口(VI)已损坏  、并且已经发生。

     输入端口的电压约为0.3V 且具有低阻抗。

    造成这种损坏的原因是什么?

    您在等效输入图中所示的器件中、哪个器件无效?

    钳位二极管是否损坏或其他部件?

    哪种电压(正电压或负电压)更有可能损坏器件(、例如内部钳位二极管等)?

    请为我提供帮助并回答上述问题。

    谢谢!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    造成这种损坏的原因是什么?

    由于按钮是有人接触的手动开关、因此您需要具有 ESD 保护。

    损坏很可能是由于 ESD 造成的。

    您在等效输入图中所示的器件中、哪个器件无效?

    钳位二极管是否损坏或其他部件?

    ESD 损坏可能是随机的。 很难在不打开部件的情况下判断损坏的部件。

    由于您说输入对 GND 短路、因此很可能是输入钳位二极管短路。 但很难肯定。

    哪种电压(正电压或负电压)更有可能损坏器件(、例如内部钳位二极管等)?

    任何将器件推向数据表规格之外的 ESD 电压都会导致损坏。 几乎无法预测 ESD 损坏的影响。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan,ö m

    感谢您的多次回复。

    但我仍有一些问题要向您咨询。

     

    我可以查看故障部分、随附的文件是显微镜和 X 射线检查结果。

    您能看一下检查结果吗?

    如果 此观察结果能够提供确切 ESD 原因的证据、请向我们提供一些您的断言。

    如果我想找出最准确的原因、我应该对故障 IC 进行哪项测试?

    请提供您的建议。

     

    另一个问题是 IC 应用的顺序。

    对于此 IC 芯片、提供的 Vin(5V)电压早于提供的 Vcc(3.3V)电压。

      在这种情况下、通常允许这样的应用? 对芯片?有任何影响

     

    期待收到您的回复。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../inspection-result.pptx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法通过查看图像来分析。 我建议您从经销商处开始创建 FA、以找到原因。

    正如我之前提到的、器件有多种损坏方式。 如果有负电压导致过大的电流通过 ESD 二极管、则可能会损坏。 如果输入电压高于建议值、则可能会损坏 CMOS 输入。 如果 ESD 发生、则会发生上述任何一种情况。 因此、即使在查看损坏后、也很难确定是什么导致了损坏。

    我将重申、器件上提供的 ESD 保护仅用于制造期间的保护、而不用于器件的使用。 强烈建议在有用户输入时添加外部 ESD 保护、如开关。

    该器件的输入端没有正钳位、因此该器件的输入端可以大于 Vcc、不会造成任何损坏。 当 Vcc 接地或3.3V 时、输入上的电压可以是5V。 不会对器件造成损坏。

    谢谢!

    卡兰