This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压转换器符合 SD 3.0标准

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840113/voltage-translator-compliant-to-sd-3-0

您好、E2E、

你好。

我们有一位客户询问 TI 是否具有符合 SD 3.0标准的电压电平转换器?
具体而言、SD 3.0的关键要求是以高于25Mb/s 的速度运行、并且 是 SD 端的动态电压转换(在3V3启动并在1v8工作)。  

提前感谢!

此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要具有集成 LDO 的转换器?

    如果没有 、则有许多 SD 卡转换器、所有这些转换器都支持1.8V… 输出端为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    感谢您的快速响应!

    但是、客户尚未就后续查询返回我们。

    我已经为客户提供了此链接、以便他可以直接与您联系以获得更快的解决方案。


    此致、

    艺术