This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS139A:不带电源的输出状态

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LS139A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/841191/sn74ls139a-output-states-without-power

器件型号:SN74LS139A
主题中讨论的其他器件:SN54LS139A

您好!

我的客户正在查看 SN54LS139A 在没有 VCC (或 VCC 低于接通阈值)时的输出-

  1. 输出是作为高阻抗运行还是连接到 VCC 或 GND?
  2. 是否有任何可测量的泄漏电流通过输出端至 VCC 或 GND?

谢谢!
簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    D/S 显示输出连接、以便您可以查看连接到它的器件。 当器件断电时、没有电路来隔离此情况。存在泄漏路径、但没有指定数量。 如果他们希望在该器件关闭时驱动输出、我不建议这样做。