This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:使用恒定输入更改输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840412/sn74lvc8t245-changing-outputs-with-constant-inputs

器件型号:SN74LVC8T245

您好、TI、

如果 SN74LVC8T245的输入 未发生变化、但输出由于自身以外的其他组件而发生变化、那么器件(SN74LVC8T245)是否 会损坏?

谢谢、

Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    我不清楚你的意思。 器件的方向是否固定? 输出发生变化时是否启用了器件? 输出端施加了什么电压、LVC8T245上的电源是多少?

    原理图可以帮助我更好地为您解答这个问题。 如果输入没有改变、方向是固定的并且 OE 被启用、那么输出改变的唯一方式是总线争用、这将由于大量电流流动而导致损坏。

    例如、如果输出被驱动至 GND、改变输出的唯一方法是将超过建议的电流灌入器件。

    现在、如果输出被禁用、那么只要施加的电压在数据表规格范围内、就不会出现任何问题。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    器件已启用(OE*接地)。 方向是固定的、输入(A4-A8)不变。 施加到输出端(B5-B8)的电压最大为5V。 LVC8T245上的 VCCA 电源为3.3V、VCCB 电源为5V。 这是否会对器件造成损坏?

    再次感谢、

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    您描述的是总线争用、这肯定会根据驱动的电流大小损坏器件。  

    请阅读以下应用手册的总线争用部分: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sdya009c/sdya009c.pdf

    您必须回答的基本问题是、如果 LVC 器件所有8个通道的输出都很高、因此大约为4.5V、然后您的外部驱动器尝试将所有8个通道驱动至 GND、那么您在器件中耗散了多少功率? 这很可能是因为非常高的电压导致相关器件烧坏。

    您的解决方案是控制使能引脚、以允许其他器件控制输出。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我知道(通过将 OE*引脚连接到高电平)禁用部件将防止损坏。 如果没有为器件提供电源(VccA/VccB)该怎么办=? 无论是否启用(OE*)、这是否会防止损坏器件?  

    再次感谢、

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果任一 VCC 接地、则所有输出都将被禁用且处于安全状态。

    然而、当 VCC 上升时、输出可能被启用、因此 OE 在器件加电时应该为高电平。