This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3208:输出电压关于 SN74LVC1G3208

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/839871/sn74lvc1g3208-output-voltage-about-sn74lvc1g3208

器件型号:SN74LVC1G3208

大家好、

  如果我们向 VCC 施加3.3V 电压、并在输出端添加上拉电阻器、Y、这种应用有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您将输出上拉至什么? 上拉电阻的值是多少? 如果是 VCC、除非它具有非常强的上拉电阻、否则不会有任何问题。 该器件需要能够在低输出期间灌入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dyland、

      感谢您在这里的帮助。 我在这里漏掉了一些字、Y 将通过4.7K 欧姆电阻器上拉至5V。 这会是个问题吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    4.7k Ω 的电阻足够大、可以限制电流以避免损坏器件、但当器件输出高电平时、电流将流回3.3V 电源。