This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT125:IC 短接 VCC 至 GND

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/835630/sn74hct125-ic-geting-short-vcc-to-gnd

器件型号:SN74HCT125

降级器、

我们在设计中使用 IC SN74HCT125D。

我们面临 IC VCC 到 GND 短路的问题(观察到 VCC 和 GND 引脚短接在一起)。

我们不断地注意到这个问题。

SN74HCT125D 的 VCC 和输入 大约为5VDC 干净、不超过。

请注意、我们的电缆长度约为30米、可承载24VDC、从该24VDC 中、我们使用直流/直流转换器 LM2672M_ADJ 生成了5VDC。

该电源还通过与输出、输入和输出电容器滤波器串联的瞬变铁氧体磁珠进行保护。

IC 损坏的可能原因?

哪些参数会损坏 IC?

预防措施和电路保护指南?

要找出根本原因的已归档的测量类型?

设计支持以提高稳健性以避免故障?

请参阅附件以了解 IC 损坏图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法为您提供已知可能故障列表。 因此、很难知道可能的故障列表。 我可以看到您的原理图吗? 我可能能够查看是否有一个参数被交叉参考。 是否在多个器件上发生了这种情况? 可能存在一些 ESD 损坏、可能会在内部将某些东西短接至 GND。 您的直流/直流转换器是否会损坏?  

    如果在任何数据表规格之外使用该器件、则该器件容易损坏。

    如果器件因 ESD 故障而损坏、您可以添加外部 ESD 保护。 该器件仅具有足够的 ESD 保护、可在制造过程中提供保护、避免损坏。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想使用同一个 IC。 如果电路断开并且能够接触人体(我想它会被多次接触)、它是否需要外部 ESD 保护?  

    在这种情况下、需要哪种保护?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个需要回答的复杂问题。 是的、您需要添加外部 ESD 保护。

    TI 有一个 ESD 组、我已将其添加到此帖子中、他们可以帮助回答此问题。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orest、

    我已经查看了本主题中的信息、但我看不到确凿证据表明您问题的原因是 ESD 或浪涌等瞬态过压事件、尽管这是可能的

    在审查您的案例时、似乎有几种可能性:

    1.信号或 VCC 线路上的过载事件,类似于>1ms 域内的直流事件,在这种情况下,您可能需要具有过压保护,将信号和电压线路上的电压限制在<7V ( IC 的绝对最大值)  或者找到一种方法来调试发生这种情况的原因

    2.过载事件、即 us 域中的瞬态、类似于信号线路上的 ESD 或浪涌事件或从直流到直流的瞬态。 这是我可以提供帮助的地方。 但是、要获得最佳解决方案、了解正在发生的情况会有所帮助、但如果没有这些信息、则可以找到可能的解决方案

     >>您可以在 VCC 线路上放置一个浪涌/ESD 二极管,以帮助钳制过压,防止对其造成损坏。 TPD1E10B06是所有线路的理想选择、您也可以放置 TVS0500以在 VCC 线路上提供更多保护。

    谢谢!

    OBI Oji

    TI ESD/浪涌保护(ti.com/esd)