This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CY74FCT240T:热性能数据

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838528/cy74fct240t-thermal-data

器件型号:CY74FCT240T

大家好、

我的客户正在查找 CY74FCT240TSOC 的 ff 信息。

(1) 外壳温度限制是多少?

(2) 结温限制是多少?

(3) 结至外壳热阻是多少?

期待您的意见。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    对于我们的器件、最大结限值 TJMAX 与数据表中列出的 Tstg 相同。 这是150C。

    我注意到数据表中没有热性能。 我将提交热性能申请。 您可以使用以下应用手册来解密并计算所需的热值。

    http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    通常热性能会在2-3周内恢复。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karan、

    你好。  

    我的客户愿意等待热请求的结果。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

    卡兰