This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索具有6个输入以触发6个输出的模块

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840646/search-for-module-with-6-inputs-to-trigger-6-outputs

主题中讨论的其他器件:TPL7407LA-Q1

您好!

我´m 搜索具有6个输入的模块。 模拟电池电压触发。 在 VCC 为 ON 时在内部切换一个输出。 请参见下图。

无 µC Ω CAN 通信。

你有什么想法吗? 提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片未附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在使用图片。 搜索黑色组件。 以及整个概念。

    感谢您的注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它必须打开的最小电压是多少? 它必须关闭的最大电压是多少?

    据我所见、没有单个芯片可以实现这一目的。 我建议使用六个比较器和一个 TPL7407LA-Q1 (切换到接地)。