This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:I2C 问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/839350/txs0104e-i2c-issue

器件型号:TXS0104E

大家好、团队、  

我们使用板载6 I2C 从设备和一个主设备。

因此其工作正常、 对于6个传感器中的5个在3.3V 上使用、而对于1.8V 上使用一个传感器。

为此、我们使用 TXS0104EPW 电平转换器将3.3V 转换为1.8V。

1.8V 侧、我们使用了 IMU 传感器、这是 ivensense 部件的一部分。

在长时间运行时、有时会出现 I2C 超时错误。

是因为电平转换器吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示了电路板的原理图以及信号的示波器截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我们能否获得有关设置的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的更新。

    让我澄清你的疑问。

    实际上、我们的项目是物联网网关。 使用 I2C 接口和另一侧连接到板上的传感器数量是我们通过 云和卫星发送数据。

    SES 以下映像。

    一侧是 IMU 传感器和另一侧处理器。 IMU 的工作电压为1.8V、我们的处理器的工作电压为3.3V。

    在有6个从器件的情况下。所有传感器工作正常、但当我们进行长时间运行测试时、我们会遇到这种类型的错误。(I2C 传输未成功完成/I2C 超时错误)。

    您能就此向我提出建议吗?
    为何我们长期面对这类问题?

    请参阅以下 SCL 和 SDA 信号的培养波形

      

    问题未被处理、因为该问题在48小时内发生、有时在24小时内发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形和原理图看起来正常。

    请注意、TXS 具有集成的上拉电阻器、不需要外部上拉电阻器、但这些电阻器实际上不应该成为问题(它们只是浪费一些功率、并将低电压提高一点)。

    据我所见、导致超时的问题可能不是由转换器引起的。

    (首先出现问题的示波器快照将很有用…)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的宝贵意见。

    我正在尝试从出现问题 时开始的捕获、但无法捕获。 即使我在夜间将 DSO 置于单模式。

    您是否认为这是访问时间问题?? 根据您过去的经验、什么是解决方案?

    为什么仅在1.8V 侧出现此问题、为什么不在3.3V 侧?

    请帮助解决问题及其对我来说至关重要的最后期限。

    IMU 非常重要、因为我们正在设置卫星光束。  

    此致、

    Vishal kalmani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 超时可由任何因素引起

    实际上、您必须重置从设备、然后重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明,你好,

    我们知道这种方法,但我们想知道发生这种方法的确切原因吗??

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有足够的信息来确定这一点。