This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16244B:我们要检查 VIH 和 VIL 的迟滞阈值

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840684/sn74lvt16244b-we-want-to-check-the-hysteresis-threshold-for-the-vih-and-vil

器件型号:SN74LVT16244B

大家好、

我们需要检查 VIH 和 VIL 的迟滞阈值。  例如、如果输入高于2V、则 Vo 将为高电平、 当输入下降到哪个电平时、Vo 将为低电平。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVT 器件没有迟滞;它们使用普通 CMOS 输入:

    器件在单个阈值下切换。 它保证不低于 VIL 和不高于 VIH、但可以介于两者之间的任何位置。 (实际阈值电压可能会受到温度、电源电压、制造变化和噪声的影响。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    那么、我们如何判断输入端是否存在压降风险? 我们不关心 VIH 和 VIL 参数、而是关心 它们之间的迟滞。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迟滞为零。

    电压不得低于2V (或高于0.8V)、除非您实际需要切换。