This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:输入电平高于 VCC

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840343/sn74avc4t774-higher-level-on-input-than-vcc

器件型号:SN74AVC4T774

你(们)好

我想问、当 VCCA 为1V8时、A 输入端是否可以有3V3 CMOS 推挽信号(来自 FPGA)。 电流限制为5mA。

谢谢

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVC 输入可承受过压;请参阅 建议运行条件表中的 VI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!