This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02324:txs02324能否支持4G?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838959/txs02324-does-txs02324-can-support-with-4g

器件型号:TXS02324
基于数据表、TXS02324支持3G。 那么它还支持4g 吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定4g 的协议要求。 如您所见、数据表上次在2011年更新、因此未提及4g。

    您能否扩展这些标准的电流、电压和比特率要求?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要求为100Mbit/s、也可以达到1Gbit/s 但是 TXS02326呢? TXS02326是否支持4G? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的自动双向转换器的工作频率限制在100MHz 以下。 因此、它似乎不支持您的应用。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能为我们提供符合这些要求的双向转换器产品的建议吗? 请 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要100 Mbit/s 或1 Gbit/s 电话和基站之间的通信与电话和 UICC 之间的接口无关。

    ETSI TS 102 221 V16.0.0 (2019-07)说:

    5.1.4时钟 CLK (触点 C3)

    终端应支持1MHz 至5MHz。

     TXS02324的 fmax 并非巧合。 因此它支持现代 SIM 卡、一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我仍然不确定 txs02324是否支持4g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS02324只处理 SIM 卡接口的电气部分。 4G/5G 的情况没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的软件、它非常有帮助