我们一直在使用 SN74LVT245BPW 传输200kHz 至35MHz 的开关信号。 输入直接由 Cyclone V FPGA 以3.3V 电压驱动、输出通过125Ω Ω 的静脉电阻器终端驱动隔离器 IC 的输入。 SN74LVT245BPW 和隔离器 IC 都安装在不同的 PCBA 上。 制造和组装后、每个具有 SN74LVT245BPW 组件的 PCBA 都使用固定装置进行单独测试、并且所有输出信号都证明是有效的; 但是、在系统中连接两个 PCBA 的现场时间达到可变量后、输出会锁存到高电平或低电平状态。 已执行以下测试并具有以下结果:
1.在 系统外部使用 SN74LVT245BPW 组件测试单独的 PCBA - SN74LVT245BPW 组件的输出保持锁存
2.从 PCBA 上拆下 SN74LVT245BPW 组件并使用工作台电源+函数发生器对其进行测试-输出再次正常、输入信号在输出端传输。
3.我们已用相同的新部件更换了以前损坏的缓冲器,并对系统进行了5000次以上的功率循环,并且没有看到新的缓冲器中断。
有关设计原理图概述、请参阅随附的 PDF。 在原理图中、U4是发生故障的缓冲器。 我们想确定故障的根本原因和/或早期故障检测方法。