This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于驱动100pF 线路的逻辑缓冲器

Guru**** 2929320 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837992/logic-buffer-to-drive-100pf-line

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G126

团队、

我的客户需要一个逻辑缓冲器(单栅极)来驱动 SPI 连接的 SDO 线路。 SDO 线路具有100pF 容量(最大值)。
逻辑缓冲器需要能够驱动该线路。

如何搜索该功能?
到目前为止、我查看过的缓冲器只能驱动15或50pF。

TI 是否有解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不按 pF 指定负载容量、而是按电流驱动和所需电压指定负载容量。 您在数据表中看到的15pF 和50pF 规格是因为这是我们在这些负载下测试器件的负载、可以保证数据表中的值。 在100pF 条件下、由于负载较大、器件的性能将较弱(上升和下降时间较慢)、但器件仍可以工作。 例如、我可以推荐 SN74LVC1G126、它具有强大的输出电流驱动(IOH 和 IOL)。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Karan!