This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:Vcca 和 Vccb 隔离详细信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840024/sn74avc16t245-details-on-vcca-and-vccb-isolation

器件型号:SN74AVC16T245

大家好、

SN74AVC16T245的数据表中有一节关于 Vcc 隔离的内容、内容如下:

"9.3.3 VCC 隔离 VCC 隔离功能可确保当 VCCA 或 VCCB 均处于 GND 时、两个端口均处于高阻抗状态(电气特性中显示的 IOZ)。 这可防止向任一总线提供错误的逻辑电平。"

如果其中一个输入施加了电压、另一个输入悬空、这是否有效? (即 Vcca = 1.8V 且 Vccb =悬空、连接到已禁用负载开关的输出)

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悬空引脚不在 GND 上。

    空闲的 CMOS 器件不消耗任何电流(泄漏电流除外)、因此可能不会立即注意到电源断开。

    如果 SN74AVC16T245的输出处于活动状态、则在引脚与电源之间会有一个二极管;如果引脚上的电压超过大约 VCC + 0.5V、则电流将流入电源并保持通电状态。

    您能否将 OE 拉高、或将方向设置为 B→A、以便 B 引脚为高阻抗? 否则、您必须使用 SPDT 开关或下拉电阻器将 VCCB 拉至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的解释。 我们可能会使用具有快速输出放电功能的集成负载开关来控制 VCCB、以便 VCCB 引脚在 VCCB 断电时放电至 GND。 谢谢!