This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:CD40106BF 和 CD40106BF3A

Guru**** 2932590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840392/cd40106b-cd40106bf-and-cd40106bf3a

器件型号:CD40106B

你(们)好  

“-3A”有何要求?

尝试找出器件型号 CD40106BF 和 CD40106BF3A 之间的区别。

请提供建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Harris 逻辑器件、"3A"表示 MIL-PRF-38535认证。