This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 LMX2594RHAR 器件的 AMI 仿真模型

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838339/need-ami-simulation-models-for-lmx2594rhar-part

主题中讨论的其他器件:LMX2594

大家好、团队、

您能否为  LMX2594RHAR LMX2594RHARpart 提供 IBIS-AMI 仿真模型?

请告诉我们、我们如何在网站上获取此仿真模型。

此致、

Akash P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI.com 上提供了 Akash 仿真 IBIS 模型、但未能如下图所示获得正确的眼图张开度。 因此需要 IBIS-AMI 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于时域数据不正确、客户进行了频域仿真、如下所示。 请帮助评论计算出的 IL/RL 值是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、

    我们在网站上提供了 IBIS 模型、如果我不知道如何创建 IBIS 模型、

    话虽如此、输出所需的关键信息是输出阻抗和输出功率、以及终止该阻抗的正确方法。  以下文档深入讨论了 LMX2594的输出缓冲器。  希望访问 helpse2e.ti.com/.../High-Frequency-Open-Collector-Outputs.pdf

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

     感谢您的回复。

    设计中考虑了输出阻抗和输出功率。

     

    为了确定正确的终止(完全需要)、必须从 SI Analysis 中进行验证。 要执行 SI 分析、我们需要正确的模型。

    因为使用现有模型(从 TI 网站下载)时没有适当的眼图张开度。

     

    因此、我们要求您为我们提供正确的 ibis 模型

    此致、

    Akash P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    遗憾的是、除了 IBIS 模型外、我们没有其他适合高频 SI 分析的模型。  

    BTW、IBIS 模型不用于射频仿真、我并不惊讶它在高频下不工作。