This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G241:双路缓冲器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840242/sn74lvc2g241-dual-buffer

器件型号:SN74LVC2G241

我在设计中使用的是 SN74LVC2G241、我想确认一下这一点。

当1A 引脚上的输入信号未定义时,输出也将未定义,它将对目标器件造成损坏,因此,如果我上拉1A 引脚,是否正常??

谢谢、此致

Arvinda Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输入引脚不得悬空、您可以使用上拉(或下拉)电阻器来确保有效的逻辑电平。