This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45-Q1:该器件符合 AEC-Q100或 AEC-Q200标准

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840252/sn74avc2t45-q1-is-this-part-aec-q100-or-aec-q200-qualified

器件型号:SN74AVC2T45-Q1

大家好、

因为数据表提到此器件"符合汽车应用要求"。

它是否符合 AEC-Q100或 AEC-Q200标准?

谢谢。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅[常见问题解答]此标准逻辑产品说明书显示"通过汽车认证"、但未通过 AEC-Q100认证。 这意味着什么?

    编辑了 Emrys Maier 于22年4月11日删除死链路

    请参阅 此处可访问的资质认证摘要 、以查看任何器件资质认证的详细信息。