This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:可用作3.3V 至5V 转换器

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/839706/sn74lvc4245a-can-use-as-3-3v-to-5v-converter

器件型号:SN74LVC4245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

您好!

我想将74LVC4245A 用于我的项目之一、将8个信号从3.3V 转换为5V 电平。

请查找所附图像。

我可以将其用于我的应用吗? 此外 、我还需要控制2MHz VSPI&HSPI 时钟和数据线路、是否可以使用相同的 IC?

请检查并告诉我您的意见。 请将此视为紧急情况。

此致。

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 SN74LVC4245A (或 SN74LVC8T245)。 但原理图是错误的;要获得5V 输出信号、端口 A 的电源必须为5V

    可以发送2MHz SPI 信号。 "H"和"V"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 VSPI 和 HSPI 是我们控制器中的两个 SPI 端口。

    此致。

    Monisha OM