This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74121:逻辑高电平

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/839578/sn74121-logic-high-level

器件型号:SN74121

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户想要了解 A 输入和 B 输入的逻辑高电平。 据了解、输入的逻辑高电平最小为2V。 对于 B 输入、如何?

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有数字输入(A1/A2/B)均为 TTL 输入;VIH 规范适用于所有数字输入。