This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02324:用于其他输入引脚的 I2C 引脚

Guru**** 2930030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838965/txs02324-i2c-pins-for-other-input-pins

器件型号:TXS02324
我们能否控制 SIMRST、SIMCLK、SIMI/O、RSTX、IRQ、 CLK、BSI、CE 和 SDN 引脚是否仅由 I2C 引脚提供? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不清楚你的问题。 您是否想知道这些通道是否只能使用 I2C 协议?

    器件上的输入是 CMOS 输入、因此它们是否用于 I2C 协议无关紧要。

    但是、某些输出是漏极开路。 请查看数据表第11页的电气特性部分。  
    您将看到标记为开漏的输出。 我唯一看到的是 SIMIO。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     
    很抱歉我是说。 我们能否仅使用 SDA、SCL 和 VDDIO 引脚将 txs02324用作双路仿真卡多路复用器? 因为在我们的系统中、我们有引脚限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这也是我难以回答的一个问题。 您必须确定 TXS 器件的哪些功能对您来说很重要。

    此图显示了引脚的使用位置。 您使用的引脚越少、您将获得的功能就越少。

    我相信您仍然需要使用 SIM_RST、SIM_CLK 和 SIM_I/O 引脚。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的观看。 非常有帮助