This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2010:SN74GTL2010PW 的 VIL 和 VIH 规格是什么

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/839466/sn74gtl2010-what-is-the-spec-of-vil-and-vih-for-sn74gtl2010pw

器件型号:SN74GTL2010

大家好、

我们发现输入信号偏移350mV~400mV、

但我们在 SN74GTL2010数据表中找不到 VIH/VIL。

您是否可以帮助检查 SN74GTL2010PW 的 VIL/VIH 规格? 谢谢。