This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:输出失真

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/839292/lsf0108-output-distortion

器件型号:LSF0108

大家好、

端口中存在一些失真。  振幅不稳定。  原理图 和波形如下所示。 信号频率为50MHz。 什么可能导致此问题? 感谢您的评论。

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您的端口 B 的输入电压是多少? 看起来电源为3.3V、但输入接近5V?

    我也不知道这些线路在驱动什么。 您可能需要在端口 B 侧使用上拉电阻器。

    https://training.ti.com/down-translation-lsf-family?cu=1134826

    请在 LSF 器件上观看此系列视频。 他们将全面解释操作。

    谢谢!

    卡兰