This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:输入阈值电压限值(最小值和最大值)、与环境温度相关

Guru**** 2925920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/839147/sn74ahc14-input-threshold-voltage-limit-min-and-max-w-r-t-ambient-temperature

器件型号:SN74AHC14

您好!

我还想知道输入电压阈值(VT+、VT-)相对于电压和温度的限制变化。 此处所示的另一个线程中的 Excel 链接仅提供了3.3V 输入变化。 请在环境温度范围为0至75摄氏度、输入电压为5V 且变化5%的情况下为我提供帮助。

提前感谢您的帮助!

谢谢、此致

穆苏塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    我们不提供输入阈值电压随温度变化的情况。 数据表中给出的值将封装器件的整个工作范围。 因此、在0C 至75C 温度范围内、您将处于器件的温度范围内、数据表中给出的值将在整个温度范围内保持为真、因为它们适用于最坏情况下的温度。

    电源变化。 您只需下载 Excel 并按照说明操作即可。 您将获得以下结果:

    谢谢!

    卡兰