Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G32 大家好、
我的客户正在将60MHz 输出晶振用于 FPGA。 为了提高晶体输出驱动器功能、他们希望 在60MHz 晶体和 FPGA 之间添加一个 sn74LVC1G32、如下图所示。 那么、此设计是否存在任何潜在问题? 您能否帮助解释如何评估 SN74LVC1G32是否能够通过60MHz 方波? 哪个参数是最重要的参数? 是否可以 使用 sn74LVC1G32的带宽等参数进行评估? 谢谢。
此致、
韦恩