This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:1.8V 与放大器之间的自动双向转换;3.3V (两个推挽输出)

Guru**** 2928100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/839365/lsf0108-auto-bidirectional-translation-between-1-8v-3-3v-both-push-pull-output

器件型号:LSF0108

您好!

我们的要求是在 FPGA (1.8V)和 ADC (3.3V)器件之间转换1.8V 至3.3V (viceversa)。 两者都具有推挽输出。   数据表中提到的内容如下:

随附原理方框图供您参考

请建议此特定器件是否满足我们的要求。(使用 LSF 系列转换器的主要原因是工作温度范围高达+125摄氏度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这句话的意思是、其他两个器件不得尝试同时驱动同一条信号线。

    如果 SoC 正确实施通信协议、则可以正常工作。