This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:sn74axc8t245信号调节

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74AXC8T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/837870/sn74axc8t245-sn74axc8t245-signal-dalay

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245SN74AXC4T245

尊敬的 TI 团队:
  我可以找到从通道 A 到通道 B 的延时时间、例如如下所示:

   但我无法找到通道间的时间延迟、通道间的时间延迟会怎样?  我的客户希望延迟为1.6ns、我想知道它是否可以满足?

  谢谢!

   

此致!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们不会对器件的通道间偏斜进行规格。 但是、我们通常保证通道间偏差低于1ns。 通常比这低得多、因此您将无法获得1.6ns 的通道间偏差。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:
       让我来描述一下客户的应用:

       应用是 BT601从3.3V 到1.8V 的单向传输电平位移。

       总共11个通道,时钟+数据[7:0]+HSYNC+VSYNC 。

       时钟频率为63MHz、Data0-data7的最高频率为31.5MHz、VSYNC 和 HSYNC 是低速信号。

       要求不同通道之间的时间延迟△t 应低于 T/10、 即1.6ns。

       我建议客户使用 SN74AXC8T245或 SN74LVC8T245+ SN74AXC4T245或 SN74LVC4T245、8T245作为数据、4T245作为其他解决方案、这些解决方案是否合适? 客户也关心芯片和芯片之间的延时时间。

      谢谢!

    此致!

    沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我会推荐 AXC 器件、它们稍好一些。 如前所述、尽管数据表中未规范通道间偏移。 我可以说、它肯定会低于1.6ns。

    至于芯片间偏移、我无法保证任何东西。 不同芯片总是有可能来自不同的批次或不同的原因。 通常没有问题、应该可以正常工作、但我无法保证。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karan:
      我明白了。 非常感谢!

    此致!

    沈家祥