This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:3.3V 时钟至1.8V 的电平 Sifter

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838833/dp83825i-level-sifter-for-3-3v-clock-to-1-8v

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34

大家好、团队、

我的客户将使用具有1.8V VDDIO 的 DP83825I、但 SoC 的时钟为3.3V。 您可以推荐25MHz 时钟的电平转换器吗? 我找到了 SN74LV1T34。

如果需要、我会将问题重新发布到逻辑论坛。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    将其移至电平转换器组可以推荐器件的适当论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单向降压转换、您可以使用任何 具有可过压输入的缓冲器、即 LVC/AUC/AUP 系列中的任何"17/'34/'125/'126器件。