This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74123:SN74123N -双路重栅。 具有静置功能的单稳多谐振荡器、可产生纳秒脉冲

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/838770/sn74123-sn74123n---dual-retrigg-monostable-multivibrator-w-rest-to-create-nanosecond-pulses

器件型号:SN74123

我使用 SN74123N 单稳多谐振荡器、通过 Arduino 微控制器创建纳秒脉冲。 我希望我可以在引脚连接方面获得一些帮助-我遵循 behindthesciences.com 上的此原理图。 我想知道引脚16 (Vcc)和引脚8 (GND)是否分别获得+5V 输入并接地。 此外、我想知道 Arduino 提供的适当输入脉冲宽度是多少。

我需要+5V 的~50纳秒脉冲。

我非常感谢在这一问题上提供的任何帮助。

*下面显示的原理图不提供纳秒输出,我想知道我做了什么错(我正在使用试验电路板进行连接)

monostable multivibrator

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您的问题有点困惑。 VCC 是您连接电源电压(电源)的地方、而是您将接地连接到 GND。 输入为 A、B 和 CLR。 输出为 Q

    对于脉宽计算、您必须使用数据表中给出的公式。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74123.pdf

    如果您阅读了数据表的第8页、则需要更改 Rt 和 Cx 的值以获得所需的脉冲宽度。

    如果您通读以下应用手册、您将了解如何使用单稳态多谐振荡器进行设计。  http://www.ti.com/lit/an/slva720/slva720.pdf

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    非常感谢您的回复!

    我的第一个问题是、我选择的单稳多谐振荡器是否可以产生纳秒脉冲、我相信您已经回答了。

    我的主要问题是如何以及应该将哪些引脚连接到什么以获得纳秒输出脉冲(原理图是否起作用?)

    我所连接的原理图显示没有电源进入 Vcc、也没有接地连接到 GND 引脚8 -因此我想知道这是我所显示的原理图的问题、还是不需要它。

    此外、我猜原理图中所示的电阻-电容器组合不适用于我的设置、因为我使用的是不同的 TI 单稳态多谐振荡器。  

    下图是从我使用的单稳多谐振荡器的数据表中获得的-因此、为了获得大约50ns 的脉冲、我应该使用5k 欧姆电阻器和1至4pF 电容器、我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读使用单稳多谐振荡器进行设计时随附的应用手册。 它将回答您的所有问题。  http://www.ti.com/lit/an/slva720/slva720.pdf

    VCC 是电源引脚。 如果没有电源、它将无法工作。 引脚连接通常不会显示为给定的值。 如果没有 GND 连接、您的电路将不会闭合。

    您似乎已经计算出电阻器、电容器组合。 您不必参考图表,数据表中的公式为 T =.33*R*C,其中 C 的单位为 pF,R 的单位为千欧,T 的单位为 ns。 如果您阅读数据表、您将看到 R 不能小于5KOhms。 因此、对于50ns、您可以进行数学运算。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、您好、再次感谢您的快速回复-我真的很感激! 我之所以生成该图、是因为我选择的单稳多谐振荡器的数据表指出、如果我使用的电容器小于1000pF、我应该参考该图。

    既然你已经明确了,我认为这就是这个问题的答案。

    有关我的应用的引脚连接-从 Arduino 输入获取纳秒脉冲。 我应该重点关注哪个原理图? 因为我认为我不应该专注于去抖应用原理图。

    最后、为了获得纳秒脉冲、应输入 Arduino 的输入脉冲频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我知道原理图是针对去抖电路、但它让您大致了解了外部组件连接。

    我不知道您要输入的频率。 这取决于您需要做什么。 应用手册准确地显示了单稳多谐振荡器的工作原理。 电容器放电以使输出变为高电平、一旦电容器充电回63%、输出便会变为低电平。 该器件的数据表甚至显示了示例操作、以显示您可以继续重新触发器件、还有一个真值表、用于了解您需要如何连接输入、以便您的输出符合您的要求。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助! 我真的很感谢

    Hans